This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]使用高开关频率转换器会影响我在更高负载下的效率吗?

Guru**** 2949380 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053248/faq-will-using-a-high-switching-frequency-converter-affect-my-efficiency-at-higher-loads

主题中讨论的其他器件:TPS628512

我希望将解决方案尺寸保持在最低水平、但我担心通过选择高开关频率直流/直流转换器来影响电源的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择具有高开关频率的直流/直流转换器很有吸引力、因为可以通过使用更低的电感和输出电容来满足输出电流纹波、输出电压纹波和负载瞬态等设计要求。 这样可以减小解决方案尺寸并降低电源的总 BOM 成本。

    现在、可能需要在效率和开关频率之间进行权衡。 但是,在使用高开关频率转换器时失去效率不一定是其中之一。 当然、在较高的开关频率下运行会增加降压转换器的开关损耗、但也会降低较高负载电流下的传导损耗、因为它允许使用电感较低的电感器、从而降低 DCR。

    以下应用手册以 TPS628512为例详细介绍了为何在高开关频率下工作的较高负载下在较高电流下具有效率优势:

    "通过高开关频率提高更高负载下的效率"