This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:LMR33630AQRNXTQ1与 AMP;LMR33630CQRNXTQ1与 AMP;LMR33630BQRNXTQ1与 AMP 之间的推理

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053225/lmr33630-q1-what-deference-between-lmr33630aqrnxtq1-lmr33630cqrnxtq1-lmr33630bqrnxtq1

器件型号:LMR33630-Q1

大家好、

正如我所知、


它们的推理是频率,如果要互相替换,则需要注意以下三点,是否有任何错误?Thx

  1. 频率是否满足客户需求
  2. 更换 IC、需要匹配相应的电感(L)
  3. 频率将影响 EMI、需要由客户进行验证

LMR33630AQRNXTQ1

LMR33630CQRNXTQ1

LMR33630BQRNXTQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kygo

    是的、您回答正确。  

    当您更换 IC 时、除了 L、您还需要注意 Cout。L 和 Cout 的选择与频率有很好的关系。 请参阅数据表8.2.2.4和8.2.2.5。

    顺便说一下、在相同的电流速率下、较高的电感值通常 需要较大的体积、并且 PCB 板上的封装可能会有所不同。

    此致。