This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:TPS54335ADDA 提供脉动输出。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052933/tps54335a-tps54335adda-gives-pulsating-output

器件型号:TPS54335A

大家好、

我使用 TPS54335ADDA 设计了3.3V 输出的电路。 请在下方找到原理图快照和输出波形。

它为我提供具有超过2V 纹波的脉动输出。 请在这方面指导我。

谢谢  

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请移除 C41、然后再次测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢您的快速回复。

    我删除了 C41并观察到输出电压稳定在3.3V。

    您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

    此致、

    Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiran  

    C41将向环路引入一个极点、这将导致环路不稳定。