This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:如果升压器输入电压为 grater、则输出电压为 grater、该怎么办

Guru**** 2506085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS566231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052840/tps61288-what-if-the-booster-input-voltage-is-grater-then-output-voltage

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: TPS566231

您好、TI、  

        我们正在设计升压和降压直流到直流转换器。  

我们没有什么问题、

1.如果我为输入-8.4V/5A 配置(设计)升压转换器以输出12V/2.5A、在某些情况下、如果输入电压超过12V、则假设其电压应为15V、那么输出电压 TPS61288是多少、或者是否损坏了...?  

2.如果我为   输入5.4V/5A 配置(设计)降压转换器以输出5V/4A、则降压转换器也是如此;如果电压低 于5V、 则可能会降至4.5V 、那么输出电压 TPS566231是什么或是否损坏。

谢谢、  

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rahul、

    对于 TPS61288、如果 Vin>Vout、输出电压将是输入电压减去高侧 MOS 的压降。

    我将把降压问题转移给 MV 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、  

               意味着,TPS61288能够处理  Vin>Vout,正确..?

    感谢您的快速 回复。

    此致、  

    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    如果您对 TPS566231有疑问、请在 e2e 降压论坛中创建新帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rahul、

    否、输出电压不受控制是 Vin>Vout。 当输入电压为15V 时、它可能为14V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥克·米兰达