This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:您是否有用于诸如 Webench 等外设部件选择的计算器?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050804/tps65251-do-you-have-any-calculator-for-peripheral-parts-selection-like-webench

器件型号:TPS65251

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TPS65251用作其新产品的 FPGA 电源。

他们正在寻找 用于选择外围器件的计算器、如 Webench 或 Excel 基本文件?

您有计算器吗?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Kazuya

    赵正对此进行研究、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya

    这是一个用于在 Excel 中选择外设部件的计算器。

    e2e.ti.com/.../5531.TPS65251-Comp-Cal.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:Ruby、

    非常感谢您的支持和 Excel 工作表。

    我可以向您提出以下问题吗?

    问题1. 我可以在 Excel 文件中看到名为 buck1、buck2和 buck3的3个表。 这些表之间有何不同?

    问题2. 客户需要输入哪些参数来进行器件外设部件计算? 这些值是否位于"黄块"部分?

    问题3.  什么是"f_sw 到交叉因子"? 客户是否需要修改此参数?

    请给我回复。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya,

    Q1:三个降压转换器的计算公式相同。 差异是输出电压、电流和 F_SW 到交叉因子。

    Q2:是的、将 F_SW 添加到交叉因子。

    Q3: F_SW 到交叉因子是 t 交叉频率因子。  F_SW 到交叉因子的建议范围为0.05至0.4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的回复。

    对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。