This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:前馈电容器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052713/lm2621-feed-forward-capacitor

器件型号:LM2621

我使用 LM2621作为5V 升压转换器为另一个 LDO 稳压器提供3.3V 电压、这可能是一个问题、例如 CF1或前馈电容。 当我不使用前馈电容器时、我将接收到正确的电压作为输出。 但是、当我将建议的39pF 陶瓷电容器放置到电路中时、它为我提供了野生输出电压、并最终将芯片炸毁。 为什么会发生这种情况? 这是因为电容器的 ESR 几乎没有什么? 我应该改用电解电容器还是钽电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您联系 E2E。

    通常、陶瓷电容器适合前馈电容器。 我认为前馈电容器可能会使控制速度过快并造成损坏。  您能分享一下要回顾的 sch 和布局吗? 此外、输入电压和负载电流是多少?

    此致、

    俞宗怡