This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:欠压电压

Guru**** 2811025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053144/ucc28911-vbrownout-voltage

器件型号:UCC28911

大家好、

请参阅 snva750的应用手册、公式(1)中的 Vbrownout = 43V。 您能给我一些关于如何推导出43V 值的评论吗? 最低输入电压似乎来自85VAC、数据表仅显示典型值为70V 的欠压电压。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以参考 SNVA750的公式(5、6和7),其中显示了如何计算欠压设置。