This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61176:缺少输出。

Guru**** 2630915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050882/tps61176-output-missing

器件型号:TPS61176

大家好、

在模式4中、如果120Hz PWM 信号是输入、输出有时会丢失。
蓝色:IFBx
绿色:输入 PWM 信号


这种现象只发生在模式4中。
当占空比为10%至0.5%时、也会发生这种情况。
它不会低于0.5%。
您能告诉我为什么会发生这种情况?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kengo

        我仍在进行这方面的工作。 再问一个问题、 占空比范围为12.5%-10%会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    感谢你的答复。
    如果在输入时100Hz PWM 设置为1100us 或更高、则它将处于模拟调光模式、不会发生这种现象。
    当输入200Hz PWM 时、它的值为554us 或更高。

    这种现象仅发生 PWM 调光模式。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kengo

       感谢您的详细描述。 我将尝试在 EVM 上进行测试、然后向您提供反馈。 我是否可以问您测试条件、包括电感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢你的答复。

    我想脱机讲话。
    因此、我请求了朋友送货。
    您能将其合并吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kengo

        已确认。 谢谢