This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:TPS92200D2:当输入电压增加至24V 时、输出电流下降至3mA

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053009/tps92200-tps92200d2-output-current-drops-to-3ma-when-vin-increased-to-24v

器件型号:TPS92200

您好!

我们的一位客户使用 TPS92200D2作为1节镍氢电池的充电器。 当输入电压增加到24V 时、输出/充电电流从100mA 降至仅3mA。

导致此行为的原因是什么? 如何解决这个问题?
需要哪些其他信息来支持客户?

客户认为这可能与低占空比有关:

电池电压大约为1.3V。 此时、充电 IC 的占空比应为1.3V/24=5.42%。 我们发现当占空比约为5%或更低时,芯片无法正常工作。 它无法输出预期的电流。

请帮我检查创建是否正确? 可用的最小 PWM 占空比是多少?

谢谢、此致、
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    开关 FET 的最短导通时间为100ns@最大值、  因此最小占空比约为100ns/1us=10%。

    BR、

    Robin