This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:关于 CS 端子额定值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064EVM-004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051907/ucc28064a-about-cs-terminal-rating

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:UCC28064EVM-004

CS 的绝对最大额定值
数据表是否错误?
VMAX:3V、VMN-0.5V (数据表)
↓μ A
(正确) VMAX:-0.5V、Vmin-3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro-San、您好!

    我相信 CS 引脚的 AbsMax 限值是数据表中所写的正确值。  这是引脚上的电压限制、而不是我们期望引脚正常工作的地方。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当30mΩ 打开时、电流为60A 时、电流会在第一次触发时流经一个电阻器 k Ω。

    此时、向 CS 端子施加-1.8V 电压。

    它超过绝对最大额定值、对吧?

    此外、仅向 CS 端子施加负电压、但假设+3V 额定值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro-San、您好!

    感测电阻值似乎过高。 VCS_DPH 发生在-200mV 时。  RS 应为~200mV/IPEAK

    您的输出功率是多少?

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 UCC28064EVM-004计算得出、超出了 CS 端子额定值。 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro-San

    RS 的大小应基于正常运行期间的峰值电流而不是浪涌电流。  如果在浪涌电流下确定其大小、  则在正常运行期间几乎不会提供过流保护。  基于运行条件、它 仍将在浪涌期间以及正常运行期间可能发生的电流尖峰期间为 MOSFET 提供保护。

    根据 AbsMax 表下的注(4)、只要不超出-30mA 输入电流、VCS 就可以在浪涌期间超过 AbsMax。

    另请注意、从您的第一个图中可以看到、即使使用30mΩ Rs、-1.8V 也不会对 CS 引脚留下深刻印象、因为串联电阻器将吸收大部分该电压。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在浪涌电流时判断 CS 峰值输入电流(-30mA)?

    请告诉我如何计算 CS 峰值输入电流。

    如果无法实现、请告诉我如何测量 CS 峰值输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro-San、您好!

    将进入 CS 的输入电流限制在30mA 以下只是根据 Rs 两端的预期峰值电压(应在输入浪涌期间发生)确定串联电阻器(CS 引脚和 Rs 之间的电阻器)的大小。

    例如、如果您计算出峰值电压(浪涌* Rs)为(-) 1.0V、则串联电阻应> 1.0V/30mA 或33Ω Ω。  当然、您需要一些裕度、以便电阻器大于33Ω Ω。  我们通常建议100Ω Ω 电阻器、它将涵盖大多数情况。

    请告诉我这是否回答了您的问题。

    此致、

    射线  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    问题迎刃而解。