This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:此外部 CSS 的电容上限

Guru**** 2595340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052979/tps563210a-an-upper-limit-on-the-capacitance-of-this-external-css

器件型号:TPS563210A
大家好、
该外部 CSS 用于软启动的电容是否有上限?
虽然它们将使用小于0.47uF 的电容器、但它们希望确认上限。
此致、
北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    通常、此软稳压时间小于10ms、您可以得到大约90nF 的上限。

    BRS、

    年轻