This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:WDI 输入不会清除看门狗

Guru**** 2384870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052950/lp87702-q1-watchdog-is-not-cleared-by-wdi-inpu

器件型号:LP87702-Q1

尊敬的 TI 电源管理论坛

我设置 WD_CTRL1并生成 WDI 信号。

但看门狗行为重复发生。

我阅读数据表图8-8。 看门狗操作 (我无法附加公司安全策略图)

我 无法理解。

在"Long Open"中、 我认为我需要发送 WDI 信号 Low->HIGH 来清除看门狗。

然后它将更改为“关闭”,我再次发送 WDI。 它将转至 "WD Reset"

但是、即使复位计数器小于计数器选择、也无法避免"WD_RESET 输出"

这意味着一旦进入"long Open"、就会发生 WD_RESET 输出

您对图8-8有什么想法吗?  (清除看门狗)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Intae、

    在长时间开窗口期间提供一个 WDI 信号脉冲将启动闭合-开序列、其中必须对继续进行的 WDI 脉冲进行正确计时。 窗口时序可从技术参考手册中找到。

    • 在闭合窗口期间、不允许 WDI 上升沿。  闭合窗口期间的脉冲将导致 WD 复位
    • 在开窗口期间、必须发生一个 WDI 上升沿。 否则将生成 WD 复位。 在上升沿之后、WD 将立即移动到闭合窗口。

    您能否澄清一下您想要清除的内容? 您是否正在尝试清除 WD 复位计数器或禁用看门狗?

    只要 WD_DIS_CTRL=0x1且引脚22在 GPO2_SEL 寄存器中配置为 CLKIN、就可以通过拉高 CLKIN (引脚22)来禁用看门狗。

    向 WD_CLR_RESET_CNTR 写入1将清除计数 器、但请注意、如果 WD_RESET_CNTR_SEL 为0x1或0x2、WD_RESET_CNTR_STATUS 可能会显示无效的计数器编号。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题。

    我不明白什么是"关闭"。 我尝试在"关闭"时不发送 WDI 上升、然后再也不会发生复位。