This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:原理图审阅

Guru**** 2811475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049630/tps3851-schematic-review

器件型号:TPS3851

大家好、  

您能否查看 TPS3851H33EDRBR 的原理图。

下面是  TPS3851H33EDRBR 的原理图、我认为电路正常、但我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我已经查看了原理图、我同意电路可以、一切都很好。

    如有任何其他问题、请告知我。

    Jake F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢你的帮助。

    我的客户想要设置一个功能、如果 WDI 引脚在10秒~ 20秒之间没有收到信号、则会触发复位。
    您知道如何控制10秒~ 20秒之间的时间吗?


    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否为我提供客户想要添加的功能的时序图?

    我不清楚到底有什么要求。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    我的客户没有完成时序图、完成后我会告诉您。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、
    我在另一个 E2E 问题上提出了"这已解决我的问题"、因此我不确定您是否仍能看到我的回答。

    "@"符号表示电路上没有组件。 因此、引脚8将10k 电阻器接地。

    如果我的客户希望在10-20秒之间打勾、他们应该如何调整此值? 更改电容器的值?

    如果您仍然可以看到、我将解决此问题。

    谢谢

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、我仍然可以 看到另一个 E2E 问题。

    [引用 userid="493977" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049630/tps3851-schematic-review/3894626 #3894626"]“@”符号表示电路上没有组件。 因此、引脚8将10k 电阻器接地。[/quot]

    当您假设引脚8将10k 电阻器接地时、我假设您的意思是引脚5连接到10k 电阻器接地、并且只要 M_Watchdog_EN 信号足够强、足以将该节点上拉、 则看门狗将能够打开。  

    [引用 userid="493977" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1049630/tps3851-schematic-review/3894626 #3894626")如果我的客户希望在10-20秒之间打勾,他们应该如何调整此值? 更改电容器的值?[/引述]

    是连接到 CWD 的电容器的值根据数据表中的以下公式控制该值:

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    抱歉、我需要修改我的评论、

    引脚5将10k 连接到接地端。 引脚8将10k 连接到+3.3V。

    我的客户需要使用公式让 TWD = 10s~20s?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    您还能告诉我标准计时 WDT 和扩展计时 WDT 之间的区别是什么、

    总时间是 标准计时 WDT 加上扩展计时 WDT?

    我的客户使用1000nF 进行计算、结果是89.07s > 10~20s。 但您说值较低、因此我对此感到困惑。

    请举个例子。


    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    感谢您对评论的修订。 我认为我之前的答案仍然适用于这一修订。

    是的、该公式将允许客户计算更改 TWD 时序所需的电容值。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    标准时序 WDT 和扩展时序 WDT 之间的差异与客户使用的 OPN 有关。  

    列出的器件是 TPS3851H33EDRBRR 器件。  

    在第23页的数据表中、有表11-1显示了器件的命名规则:

    在底部有针对标称看门狗超时周期的"z"条目、显示对于"E"变体、扩展方程适用。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    我明白了。

    谢谢。

    Jason