This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022关于

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052346/lm5022-lm5022-about

器件型号:LM5022

你(们)好

我的公司使用了 lm5022反激式 

但我不知道反激式器件的计算位置。 

申请反激式产品说明书。 

谢谢你 
 




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用隔离型反激式 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seung,  

    感谢您的联系。 您可以在器件的产品文件夹中的"设计工具和仿真"下找到用于反激的 Excel 快速启动计算器、该文件的链接为  :https://www.ti.com/tool/FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 

    此致、

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我将再问一个问题 

    数据表显示、当 lm5022的 CS 引脚变为0.5V 时、它不起作用。 


    因此、我将其短接以允许过流。

    然而、CS 引脚上的电压不会上升至0.5V、运行也不会停止。 

    您能告诉我原因吗??

    (
    所附电路图的红色部分短路。)
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:14.1~32V 输出:12V 1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seung,  

    感谢您的回复。 在数据表的第21页的第8.2.2.9节中、您可以找到有关如何选择感应电阻器的说明。 当感应电阻器上的压降为0.5V 时、转换器进入电流限制、因此在您的情况下、您可能需要更改感应电阻器的值、以便在峰值电流达到所需值时转换器进入电流限制。 请告诉我是否可以进一步帮助您。  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    由于输入电压较大、因此计算结果为-value。 

    此计算是否正确?