This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:电阻分压器

Guru**** 2513895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052733/tps3890-resistor-divider

器件型号:TPS3890

大家好、

对于 TPS3890、我的客户希望使用3V 固定电压版本、但只有2.5V 版本可用。

客户能否添加外部电阻器将2.5V 修改为3.0V? 您能否确认这是否是一个选项、如果是、它们应该使用什么外部电阻  器将电压调整为3V?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    这是可能的、但请注意、添加外部电阻器会引入更多的精度误差。 此外、使用10千欧范围内的电阻器、以便从感应到接地的电阻主要由外部电阻器而不是内部分压器决定。

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jake。

    2.5V 的内部电阻器值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    我目前不知道确切的值。 不过、根据数据表中的信息、可以得出良好的估算值。 在 EC 表中、Isense 输入电流可用于计算:

    Jake