This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:器件的电流/功率限制问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050630/bq25570-question-on-the-current-power-limit-of-the-device

器件型号:BQ25570

您好!

我使用的是连接到太阳能电池板的 BQ25570 EVM。 当我测试 EVM 时、来自器件的功率远低于数据表指定的功率。 从 BQ25570流入电池的最大电流为71mA、从 BQ25570获取的最大功率约为280mW。 为什么功率限制会像我从测试中读取的那样低?

测试的设置方式如下:

测量进出 BQ25570的电流和电压。 电池电压会发生变化、以模拟处于不同充电状态的电池。

以下是7面板配置的结果:

电池电压为2.85输入功率= 0.26435570054892105输出功率= 0.18324437423870518转换器效率= 69.31735304296735

平均输入电压3.8062151824999995、平均输入电流= 0.06945369294、平均输出电流={'mc':-0.06107337591763198}、平均输出电压={'mv':3.0003970058220126}

电池电压为2.95输入功率= 0.23911748260156304输出功率= 0.1658604198083774转换器效率= 69.3635689050589

平均输入电压3.80527332、平均输入电流= 0.06283845140500001、平均输出电流={'mc':-0.05371892562549447}、平均输出电压={'mv':3.08756025695046}

电池电压为3.050000000003输入功率= 0.22520137319966252输出功率= 0.15875447779105936转换器效率= 70.49445371290359

平均输入电压3.800496120499999、平均输入电流= 0.059255782945、平均输出电流={mc':-0.04975704637162303}、平均输出电压={mv':3.1905928781495905}

电池电压为3.1500000000000004输入功率= 0.23907659620992133输出功率= 0.17039367177759218转换器效率= 71.27158177707112

平均输入电压3.7907890605、平均输入电流= 0.06306776568、平均输出电流={'mc':-0.051185981216545544}、平均输出电压={'mv':3.328912872779188}

电池电压为3.25输入功率= 0.2624354201581109输出功率= 0.1850538674015799转换器效率= 70.51405915028143

平均输入电压3.7894916894999993、平均输入电流= 0.06925346238、平均输出电流={'mc':-0.05280138385710466}、平均输出电压={'mv':3.504716238165036}

电池电压为3.35输入功率= 0.25174112544912935输出功率= 0.18665711866152812转换器效率= 74.1464543500847

平均输入电压3.7862012735、平均输入电流= 0.066489102735、平均输出电流={mc':-0.05199810832630764}、平均输出电压={mv':3.589690561244741}

电池电压为3.45输入功率= 0.3237344706655313输出功率= 0.2391121309236311转换器效率= 73.86057173092068

平均输入电压3.7692656415、平均输入电流= 0.085887942495、平均输出电流={mc':-0.06549985495644457}、平均输出电压={mv':3.6505749681832644}

电池电压为3.5500000000000003输入功率= 0.282249926203761输出功率= 0.22421190736239144转换器效率= 79.43736615914261

平均输入电压3.7815585510000007、平均输入电流= 0.07463851806、平均输出电流={'mc':-0.060136863117323754}、平均输出电压={'mv':3.728360538609508}

电池电压为3.6500000000000004输入功率= 0.3223117639796666输出功率= 0.26246683375112045转换器效率= 81.4325951092739

平均输入电压3.776492623、带输入电流= 0.08534685385499999、带输出电流={mc':-0.06905488458011583}、带输出电压={mdv':3.8008438555365727}

电池电压为3.75输入功率= 0.33895677659500595输出功率= 0.2714013562620488转换器效率= 80.0696062159943

平均输入电压3.7817723095、平均输入电流= 0.089629080985、平均输出电流={'mc':-0.06998914441150425}、平均输出电压={'mv':3.877763595256039}

 

以下是6面板配置的结果:

电池电压为2.85输入功率= 0.24113091682115453输出功率= 0.1651350744826075转换器效率= 68.4835791784352

平均输入电压3.735716107000001、平均输入电流= 0.064547441485、平均输出电流={mc':-0.055246888486715585}、平均输出电压={mv':2.98903846000875}

电池电压为2.95输入功率= 0.223187071475558输出功率= 0.15604024988669468转换器效率= 69.9145561555051

平均输入电压3.7332685865000004倍频输入电流= 0.0597832879倍频输出电流={'mc':-0.050518798164847604}倍频输出电压={'mv':3.0887561770080243}

电池电压为3.050000000003输入功率= 0.23184096820437247输出功率= 0.16193778723789398转换器效率= 69.84865034515495

平均输入电压3.736848277倍频输入电流= 0.0620418467699985倍频输出电流={'mc':-0.0504779441741741704}倍频输出电压={'mv':3.2080899865218426}

电池电压为3.1500000000000004输入功率= 0.2567394068104282输出功率= 0.18136645331239转换器效率= 70.642233430503903

平均输入电压3.7189540145000004、平均输入电流= 0.06903538086499998、平均输出电流={'mc':-0.05372787660757916}、平均输出电压={'mv':3.3756490068845455}

电池电压为3.25输入功率= 0.25198438077529317输出功率= 0.18525512809282396转换器效率= 73.518496547301158

平均输入电压3.7156597035000005、平均输入电流= 0.06781686184499999、平均输出电流={'mc':-0.05258791535119811}、平均输出电压={'mv':3.522769953051643}

电池电压为3.35输入功率= 0.3069396381048456输出功率= 0.22732958652203528转换器效率= 74.06328746774086

平均输入电压3.6870506135保存输入电流= 0.08324801319保存输出电流={'mc':-0.0637388334014192}保存输出电压={'mv':3.5665790286800823}

电池电压为3.45输入功率= 0.30159633358850235输出功率= 0.23072884053600512转换器效率= 76.50253495813753

平均输入电压3.6982987865000005、平均输入电流= 0.081550018265、平均输出电流={'mc':-0.06331133729267747}、平均输出电压={'mv':3.6443526610310752}

电池电压为3.5500000000000003输入功率= 0.335034199536725输出功率= 0.26512460313130903转换器效率= 79.1335939727691

平均输入电压3.6756483015、平均输入电流= 0.091149688995、平均输出电流={'mc':-0.0713020346722251}、平均输出电压={'mv':3.7183315223763924}

电池电压为3.6500000000000004输入功率= 0.328324383340698输出功率= 0.2726781615465269转换器效率= 83.05145014574573

平均输入电压3.6741244244999995、输入电流= 0.08936125873999999、输出电流={mc':-0.07173030039091359}、输出电压={mdv':3.8014362139917695}

电池电压为3.75输入功率= 0.343619515465196输出功率= 0.27550230767783795转换器效率= 80.21334137226057

平均输入电压3.6757140980000003、平均输入电流= 0.09344087771500001、平均输出电流={'mc':-0.07098708075199571}、平均输出电压={'mv':3.8810203879259055}

 

此致、

Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    请阅读数据表第7.1节中的以下内容:

    "bq25570器件是一款高度集成的能量收集毫微功耗管理解决方案、非常适合满足超低功耗应用的特殊需求。 该产品专为高效获取和管理从光伏(太阳能)或热电发电机等各种直流源产生的微瓦(μ W)至毫瓦(µW)级的电力而设计。 面向具有严格电源和操作要求的产品和系统、例如无线传感器网络(WSN)。"

    我看到您具有73mA 的充电电流。 产品页面上的最大充电电流为100mA。

    您期望的功率是多少?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们还使用相同的设置测试了 LTC4121、我们能够将高达1W 的太阳能电池板输出到电池中。 BQ25570是限制因素。 为什么最大电流限制为73mA、而不是数据表中列出的100mA 最大电流? BQ25570 EVM 是否还有其他限制、限制为73mA?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    这里需要记住几件事。

    LTC4121充电电流可编程为高达400mA。

    2.存在不同的日光条件,例如较弱的辐照度、局部阴影等,这可能会影响您的最大功率和最大功率点。

    3.可能无法针对面板的最大功率点正确调整选定的 VOC %。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    1.是的、但这并不能解释 BQ25570不符合数据表中列出的规格的原因。 您能否分享您如何测试以获得此电流限制数字?

    2. LTC 和 BQ25570的太阳电池板数量相同,在晴朗的阳光明媚的日子里,测试间隔数分钟。  

    3. LTC 和 BQ 使用相同的太阳能电池板,我测试了将更多太阳能电池板连接到 BQ,但这仍然不会增加大于73mA 的充电电流的功率

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    使用 BQ25570时、是否确定以太阳能电池板的最大功率点运行? 您的设置是什么?您是否在更改最大功率点时使用过? 太阳能电池板是否完全上色?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 MPPT 设置为80%、这正是我们的太阳能电池板指定的值。 我们没有对此进行过多的讨论、但我不认为 MPPT 设定点是限制因素。 太阳能电池板根本没有上色。

    限制因素还有哪些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我将在本周晚些时候使用 EVM 进行测试。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    发生这种情况时、您的 VSTOR 电压是多少?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的所有测试中、VSTOR 电压与电池电压相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    如果您要添加更多输入功率而没有看到更多输出功率、则可能会达到逐周期电流限制。 这是230mA 的典型值、是峰值电感器电流。 数据表中提供了电感器电流的波形。

    此外、数据表显示:"在非连续模式下、升压充电器可在 I-CHG (CBC_LIM)= 230mA 典型峰值电感器电流时传输最大100mA 的平均输入电流。"

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。