This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59284:多路 LED 驱动、其输出电流高于额定最大值

Guru**** 2531270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59284, TLC5926

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052848/tlc59284-multiplex-led-driving-with-a-higher-output-current-than-the-rated-maximum

器件型号:TLC59284
主题中讨论的其他器件: TLC5926

尊敬的先生/女士:

TLC59284 的每个通道最大输出电流为35mA。 我们有一个应用、在该应用中、我们在1ms 持续时间内仅激活其中一个输出、并逐一扫描每个输出、但我们需要大约150mA 的更高输出电流、并将 RREF 设置为大约300欧姆。 该器件长时间安全工作、没有任何问题。 所以我想问工作是否安全?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rammstein:

    在大规模生产测试和设计仿真期间不会测试此类条件。  尽管该器件可在您的测试中正常工作、但我们仍然无法保证安全性/性能、并表示没有风险

    对于具有高电流能力的类似器件、您可以查看 TLC5926/7。