This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:需要计算 ISET 电流漂移规格

Guru**** 2503235 points
Other Parts Discussed in Thread: LM334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053105/lm334-iset-current-drift-spec-calculation-needed

器件型号:LM334

请提供计算 LM334 ISET 相对于温度漂移的电流漂移的方法、以摄氏度为单位。

我正在查看设置电流规格的温度依赖性、并对注释2中的注释感到困惑。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于设置感应电流的公式是第6页的公式3。

    根据 EC 表中的"设置电流错误"、VR 在25°C 时出现错误

    227uV/K 是基于"设定电流的温度依赖性"的斜率

    该器件通常很旧、因此不是很精确。 如果您需要精确的拉电流/灌电流、则使用并联电 压基准的分立式实施更容易。

    www.ti.com/.../snoaa46.pdf