This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:查找 LLC 半桥谐振 IC

Guru**** 2518550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053042/ucc25600-find-llc-half-bridge-resonance-ic

器件型号:UCC25600

你(们)好

请推荐合适的产品

TI 是否具有适用于9V ~ 55V 输入至12V 输出/7A 的 LLC 半桥谐振电路

2. TI 是否有用于 LLC 电路的 GaN MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。  

    首先、我是否可以询问在这样的输入电压和功率水平下使用 LLC 的原因。  

    我提出这一要求是因为、对于 LLC、初级上有一个循环电流、此电流不会对功率传输产生影响、而是会驱动 ZVS 转换。 对于更高的输入电压、这种循环电流最终将大有裨益、因为与循环电流产生的更高传导损耗相比、ZVS 的回报相当大。 在较低的输入电压下、ZVS 的效率优势会减小、但现在循环电流将真正开始增加初级侧的传导损耗。

    我们确实有可以 使用 UCC25600驱动的 GaN 器件(氮化镓(GaN 电源)解决方案|产品| GaN 电源 IC |德州仪器 TI.com)。

    遗憾的是、我们没有使用 UCC25600驱动 GaN 器件的参考设计。

    此致

    曼尼甘塔 P