This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:新设计数据表/计算器混淆

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21251, UCC256304, UCC28056, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053071/ucc256304-new-design-datasheet-calculator-confusion

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件:PMP21251UCC28056UCC256404

你(们)好。

我正在使用 UCC256304进行新设计、以跟进 UCC28056 (与 PMP21251参考设计非常相似、但会增加功率负载)。 我一直在尝试使用数据表、设计计算器和参考设计来比较值、以确保我的计算结果是正确的、并且一直在运行一些令人困惑的点。

 ISNS 引脚微分器

应用信息显示

我认为这应该是"阈值电压分别为4V、0.8V 和0.6V "

 2. VCR 引脚电容分压器

这里是什么 ICOMP? 这是 Iramp 吗? 根据设计计算器、它似乎引用了 Iramp、但我在数据表中找不到其他提到 ICOMP 的地方。

 3. BLK 引脚分压器

为什么此处使用120V? 设计计算器中似乎也提到了它、但在 PMP21251原理图中、R229为44.2k 欧姆、这意味着 kBLK 计算的分子实际上为340。

谢谢!

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您与我们联系。 首先、我建议使用我们最新的 LLC 控制器 UCC256404。  这是 UCC256304的升级版本、具有一些功能增强。 UCC256404与旧版 UCC256304引脚对引脚兼容、只需对控制器周围的无源 R 和 C 进行一些更改。  本应用手册总结了 UCC25630x 和之间的主要差异  
    UCC25640x 控制器系列:https://www.ti.com/lit/an/slua966a/slua966a.pdf?
    TS=1599157573624&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC256404

    我还要对这种混乱表示歉意。  

    请在下面查找您的问题的答案:

    1.您对 OCP 阈值正确。  您可以在下图中找到 OCP 阈值。

    2. ICOMP 只不过是 Iramp。 您可以在下图中找到 Iramp 值。

    3、由于批量启动电压为120V (而非340V)。 这就是为什么、它被用于分子中。

    我希望这些意见能澄清你的所有问题。  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Manikanta 的澄清! 我将枢转至 UCC256404