This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:电流感测精度

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544C20, TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052598/tps544b20-current-sense-accuracy

器件型号:TPS544B20
主题中讨论的其他器件:TPS544C20

您好!

我们看到、在多个样本中器件的输出电流读数非常不准确。 我们有两种类似的设计、一种基于 TPS544C20、另一种基于 TPS544B20。 这两个组件都显示了多种读数。

设计详细信息:

1:TPS544C20、5V 输入、3.3V 输出、15A 最大输出电流

2:TPS544B20、5V 输入、0.8V 输出、11A 最大输出电流

当应用板以"空闲"模式运行时、第一个设计的电流通常为6-7安培。 但是、读数(取决于在上测量的组件)范围为1A 至9A!

我们希望了解:

A.我们可以预期的输出电流读数的精度

B.可能是电路板间的误差/变化的来源。

感谢您的支持。

此致、

B.伊斯兰捍卫者组织

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Assar、

    我们的美国团队将对此进行检查、并尽快与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS544B20和 TPS544C20的 READ_IOUT 函数的精度在电气特性表第10页的数据表中列出。  规格是实际负载电流的+/- 3A。

    除此容差外、还有一些系统级项目会影响电流感测精度。

    1) 1)输出电压的稳定性

    TPS544x20系列在低侧 FET 上使用 PLL 控制的中点采样来感应平均电感器电流、但该感应方案依赖于开关转换器的稳定运行。  输出电压振荡、尤其是开关周期交替的次谐波操作会产生电流感测读数误差。

    2) 2) AGND 与 AGNDNS 之间的连接不正确。

    TPS544x20系列使用 AGNDNS 引脚作为电流感测电压的感测引脚、如果在未连接到 PGND 或 GND 的情况下未在 AGNDNS 引脚上感测 AGND、TPS544x20会在 AGND 和 AGND_SNS 之间看到电压差、这会导致电流测量误差。

    3) 3)从 AGND 流向 AGNDNS 的 VDD 旁路电流

    VDD 旁路电容器可以在开关频率下承载大交流电流、因为 VIN 和 VDD 电容器上都存在从 VIN 到 GND 的纹波电压。  如果该电流也通过 AGND 至 AGND 至 AGNDNS 连接留下深刻印象、则产生的电压差会影响电流感测精度。   

    4) 4)在回流焊过程中 TPS544x20过热

    TPS544x20系列器件在外露焊盘(GND)和低侧 FET 裸片之间以及低侧 FET 裸片的漏极和 SW 金属化之间使用高温热回流裸片。  电阻是 GND 到 SW 的电流感应路径的一部分、在生产测试中进行了修整。  通过将 IC 暴露在超过300C 的温度中来回流焊此内部热芯片可改变电流感应元件的电阻、从而改变电流感应的精度。

    我建议对布局进行加倍检查并测量 SW 周期。