This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:用于 DESAT 保护的 OC 引脚

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052951/ucc21710-q1-oc-pin-used-for-desat-protection

器件型号:UCC21710-Q1

我们使用  UCC21710-Q1设计了栅极驱动器板、并使用 OC 引脚进行去饱和保护、如下图所示、用于驱动 SIC -MOSFET

我们为 RT25-5Kohm、RT22-15Kohm、RT21-2600ohm 和电容器 CT19 0.22nF 以及两个二极管(每个二极管的正向压降为1.8V)获取的值。根据数据表中提到的计算、检测电压为1、14V。

测试时,电压超过1.14伏,但脉冲打开。 您能否帮助我们了解当开关处于正常工作状态且存在过流情况时、该特定电路如何工作? 二极管何时会反向偏置、以及如何通过更改电阻值来更改检测电压? 您能解释一下电路的运行情况