This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5015:将输入从48V 更改为12V

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052603/lm5015-change-input-from-48v-to-12v

器件型号:LM5015

您好!

    客户已将 LM5015用于48V 输入、5V2A 输出反激式设计、如下所示。 它工作正常。 他们希望做一个小小的更改、以支持  另一个产品的输入12V、但仍然可以支持5V2A。 。  

如果12V 输入没有变化、则输出仅为3.5V。  然后、它们尝试使 线圈在次级侧旋转两倍、输出为5V、但负载能力非常弱、输出下降到4.7V、电流为600mA。 该器件是这样的

旧版、WEBENCH 不支持。  您能否建议您如何制作一个小 的修饰词来支持此案例? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    设计此应用的最佳方法是使用产品文件夹中的计算器工具  

    该器件的链接。

    此外、请务必遵循该器件数据表中的所有建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、  

            此器件没有专用的计算器工具。 产品文件夹中有两个:一个用于正向拓扑、一个来自一般 Flybuck 敏感型(建议使用变压器)、也不包括 LM5015。

    BTW、根据反激式分频器工具、它只推荐变压器匝数比、没有其他外部组件、客户 也按照所述更改了匝数比、但问题是它无法承受高达2A 的负载。  我已经检查了他们的原理图、bascilly、 完全遵循我们数据表中的默认设计。 请进一步评论您的见解。 谢谢。  

      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请尝试随附的计算器工具。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../LM5015_5F00_Isolated_5F00_Quickstart.xls