This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045EVAL:反馈网络设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5045EVAL, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052846/lm5045eval-feedback-network-design

器件型号:LM5045EVAL
Thread 中讨论的其他器件: TL431

大家好、

下面是 LM5045EVAL 设计中的几个令人困惑的项目。 反馈网络如下所示。

为了简化设计、我是否可以用 TL431/LM4041架构替代 U4及其外部补偿网络? 如果我使用具有 TypeII 补偿的 TL431、是否有缺点?

2、为什么我们在这里放置一个 U5 LM4041、如果不是 NC、具体的功能是什么?

谢谢。

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    下面是有关 LM5045EVM 的另一个问题:

    为什么我们选择电流感应变压器而不是电流感应分流电阻器?  

    如果唯一的考虑因素是更好的效率性能、还有其他好处吗?

    谢谢

    此致

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    使用 TL431代替反馈环路是可行的。 许多应用实际上都使用 TL431来进行补偿器和基准。 我想、如果您需要非常精确的基准、您可以使用非常精确的外部分压器和运算放大器来实现反馈网络。

    2.电流互感器的功耗比电流分流器低。 为了获得 CS/斜坡的大电流信号、分流器需要较大、这会降低电源效率。 在更高的输出功率下、您会尝试避免这种情况。 同时、分流器耦合更高的开关尖峰。

    希望这对您有所帮助、

    肖恩