This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:SLVA477B–2011年12月–2015年8月修订公式"电感器选择"计算

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052982/lm5164-slva477b-december-2011-revised-august-2015-formula-inductor-selection-calculation

器件型号:LM5164

您好、先生、

我对 SLVA477B–2011年12月–2015年8月修订版公式"电感器选择"有疑问

对于我的应用、Vout=5V、Vin=50V、FS=300kHz、Iout (max)=0.1A

如果我使用公式来获取 L 值、我将得到

L =(5V*(50V-5V))/(0.1A*0.2*300kHz*50V)= 225/300kHz = 0.75/kHz = 750uH

它太大了,  

您能告诉我计算的哪一步是错误 的吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果纹波系数为0.4、则电感值为330uH;下一个标准值。

    对于如此高的输入电压、这是一个合理的值。  您可以选择具有纹波结果的较小电感器  

    电流将增加。

    我在此附上了计算器工具、您可以使用该工具来帮助您进行设计。

    还提供 Webench。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../6813.LM5163_2C00_-LM5164-Quickstart-Calculator-rev3.xlsm