This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:使用12V 更改为5V、USB

Guru**** 2602785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052868/bq24170-change-using-12v-to-5v-usb

解析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您的电池电压是多少? 输入电压必须高于电池电压、因为这是一个降压充电器。

    此外、您还需要调整 OVPSET 分压器。 在5V 输入下、OVPSET 为0.45V、低于0.5V、指示欠压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。