This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:LED 连接

Guru**** 2588655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052385/bq40z80-led-connection

器件型号:BQ40Z80

您好!

我们希望使用3个 LED 来显示 SOC、而不是6个 LED (如数据表中所示)。

您能否建议将物理3个 LED 连接到 BQ40Z80、并建议在按下按钮时显示 SOC 的相关设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我建议查看 EVM LED 配置、如果您只需要3个 LED、请不要安装您不希望显示 SOC 的 LED。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我可以说我需要为3个 LED 安装 D8 (LED1)、D7 (LED2)和 D12 (LED3)吗?  

    谢谢、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    具体取决于您希望点亮的 LED、具体取决于 SOC。

    您显示的配置将显示0-50% SOC。

    如果要显示全频谱、则需要选择不同的 LED:

    例如 D7、D11和 D10。

    您还可以保留您的配置并更改 Chg Thresh 1、2、3值以匹配您的应用。

    此致、

    Wyatt Keller