This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:如何配置 LM5022以驱动 SiC FET?

Guru**** 2382230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, PMP22339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051948/lm5022-how-to-configure-the-lm5022-to-drive-sic-fets

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: PMP22339

大家好、

我们的客户希望了解如何配置 LM5022以驱动 SiC FET   、例如 C2M1000170J、C2M0280120D 和 C3M0350120J。 我知道我们有 SiC FET 驱动器、但他能否使用  LM5022 直接驱动 SiC FET? 我已经检查了我们的参考设计、但找不到使用 LM5022的参考设计。

以下是我们客户的规格。

VIN = 800VDC

Vout =12V

Iout = 600mA

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    感谢您的联系。 有一个参考设计(PMP22339)在 SEPIC 配置中使用 LM5022来驱动 SiC FET、下面是该设计的链接:  

    https://www.ti.com/tool/PMP22339?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign 

    请告诉我是否可以进一步帮助您。  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    非常感谢您分享此参考设计。

    此致、

    Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    我收到了我们客户的后续查询、如下所示:

    我想让设计尽可能具有成本效益。

    将栅极驱动电压最高限制为16V、而不使用额外的栅极驱动器 IC。  

    您建议如何在最大 IC 电压为16V 的 LM5022中实现该功能?

    连接到 Vcc 的线性稳压器可能是为了确保 Vcc 不超过最大允许值?

    由于 UVLO 是一个具有1.25V 标称值的单独引脚、它是否意味着在分压器连接到总线电压的情况下馈送该引脚。

    这是否还需要将 Vcc 和 Vin 串联在一起?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    感谢您的反馈。 通过将 VCC 和 VIN 引脚连接在一起并将外部偏置电压(7.5V 至14V)馈送到两个引脚、可以使用外部启动或其他偏置轨代替内部启动稳压器、但无论如何、VCC 稳压器将稳定在7V 典型值。 (请参阅第5页的表6.5电气特性)、因此我想说您的 SiC FET 仍需要外部驱动器。  

    此致、  

    Em