This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624-Q1:VDD 和 GND 之间的内部二极管

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134770/ucc27624-q1-internal-diode-between-vdd-and-gnd

器件型号:UCC27624-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27524UCC27624

您好、专家、  

我的客户对 VDD 和 GND 引脚有一些问题。 客户使用万用表的二极管齿轮测量 VDD 和 GND 之间的内部二极管。  

当 VDD 上的红色探针和 GND 引脚上的黑色探针时、读取电压为1.1V。 当 GND 引脚上的红色探针和 VDD 引脚上的黑色探针时、读取电压为0.5V。  

客户测量 UCC27524的两个单元、并且未焊接在板上。 读取电压相同。  

请确认这种现象吗? 客户担心 从 VDD 到 GND 可能会有一些额外的泄漏流。  

如果这种现象正常、您能不能帮助我了解为什么 VDD 和 GND 引脚之间有1.1V 二极管?

谢谢!

Eden Wen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    我尝试在我自己的 UCC27624 IC 上重新创建此电路、并针对 VDD-GND 打开、针对 GND-VDD 打开大约0.6V。 当它位于电路板上时、我会得到完全不同的结果、大概是由于 VDD 电容器等原因。 因此、我不确定我们为什么会获得不同的结果、即使在 UCC27524上也是如此。  

    在任何情况下、我都不相信从 VDD 到 GND 的二极管测量值。 器件中没有类似的大型二极管、但可能是其他结构导致错误读取其中一个。 查看是否存在泄漏问题的最佳方法是直接测量泄漏问题。 我建议在没有开关/负载的情况下施加 VDD 电压、并查看您是否获得以下结果:

    (当施加 VDD 时、将输入/使能悬空应使您进入关断状态)

    通过直接测量静态电流、您的客户可以排除二极管压降测量的任何问题/问题。 请随时回答任何后续问题或其他问题。

    谢谢、

    Alex M.