This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160EVM:TPS2H160-Q1限流器奇怪的功能

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160EVM, TPS2H000-Q1, TPS2H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052517/tps2h160evm-tps2h160-q1-current-limiter-strange-functionality

器件型号:TPS2H160EVM
主题中讨论的其他器件: TPS2H000-Q1TPS2H160-Q1

您好!

我使用  TPS2H160EVM 来控制 LED 灯串。

LED 灯串 由五个 LED 组成、每个 LED 具有2V 压降、需要150mA 的电流。

LED 串联电阻值为12欧姆。

R (cl)值为16K Ω、R (cs)值为7.72K。

我使用了电源并将 输入电压从9V 更改为16V。

我注意到、在以下输入电压下、输入电流高于150mA:

12V 电流 为 130mA

12.5V 电流 为160mA  

13V 电流 为 192mA  

之后 、输入电流在152mA 上保持稳定:

13.5V 电流 为 152mA  

14V 电流 为 152mA

14.5V 电流 为 152mA

15V 电流 为 152mA

15.5V 电流 为 152mA

16V 电流 为 152mA

您能否解释一下输入电流为何超过152mA?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilan、

    我怀疑您看到的是"电流爬行"的影响。 当负载电流缓慢增加超过电流限制时、即定义此值、使感测 FET 保持线性运行区域。  

    借助 R_CL、电流限制设置为125mA。 这超出了器件的精度规格、但假设其精度与250mA 下的限值类似、则会导致 CL 介于100mA 和150mA 之间。 如果负载电流缓慢增加、则通过器件的电流可超过上限25%。 有关此行为的更多信息、请参阅此应用手册(第4.1节):  https://www.ti.com/lit/an/slva859b/slva859b.pdf 

    我建议在考虑精度的情况下、将电流限制设置为高于预期的标称电流。 该器件不应在恒定电流限制模式下运行、因为它会随着时间的推移而变热。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    我选择 16K 的 R (cl)值、因为在 电源上测得的输入电流为152mA。

    我阅读了您发送的应用手册、并看到了描述 TPS 系列电流精度的表。 TPS2H160-Q1的最小电流为0.25A、而 我们的电流为150mA。 我们可能 需要使用 TPS2H000-Q1、因为它支持150mA 电流。  你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilan、

    首先、我建议将电流限制设置为高于预期的直流电流、同时考虑器件的精度变化。

    请注意、如果 CL 恰好设置为负载电流值、则+-20%或+-10%会过早钳位、从而影响系统。

    其次、使用 TPS2H000在精度方面将大有裨益。 较高的 R_on 器件旨在降低负载电流、因此在这些值下具有更高的精度。 不过、这种过冲的主要原因是您的测试的电流爬行行为、它也会影响 TPS2H000。 请确保故障期间的过载情况是负载电流设置的1.5倍或更高、以满足数据表中的精度规格。

    谢谢、

    Shreyas