This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:使用较低的 VBUS 电流为电池充电

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052793/bq25672evm-charging-battery-with-lower-vbus-current

器件型号:BQ25672EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25672

使用 BQ25672 EVM、即使 在太阳能亮度较低的情况下、我也希望为单节锂离子电池充电。 我注意到充电电流限制寄存器0x3h 范围被限制在50-3000mA。  芯片是否支持在5 - 50mA 的较低电流下充电/MPPT? 您是否有在 VBAT = 4V 且启用 PFM 的情况下、在这些较低充电电流下的电池充电效率图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    该芯片不会将充电电流调节至低于50mA。  但是、如果 VINDPM 功能正在将输入电压调节至电池板的 MPP、转换器占空比被钳位。  输出电流针对 SYS 负载进行优先级排序、充电电流减小、有可能达到电池开始放电以馈入 SYS 负载的点。  我没有低于50mA 的效率曲线。

    此致、

    Jeff