This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:VIL_Max 值

Guru**** 2577295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134626/ucc14240-q1-vil_max-value

器件型号:UCC14240-Q1

尊敬的支持团队:

我想知道 UCC14240-Q1中的 Vil_Max

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    典型的 VIL 上升电压为20V、下降电压为18V。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananthu、您好!

    您能否参考您在哪里看到此参数"Vil_max"? 可以在此处复制/粘贴?

    此致、

    Steve M