This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745:光电二极管浪涌的器件是否正常

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3988, TPS745, TPS7A25, TPS7A20, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052440/tps745-is-the-device-ok-with-surge-from-photodiode

器件型号:TPS745
主题中讨论的其他器件:LP3988TPS7A25TPS7A20TPS7A90

你(们)好

我有一位客户问我、我们是否有任何支持光电二极管应用的解决方案具有以下电气要求。

具有 PG 引脚的3.3V-2.8V、115mA (LDO)

我发现 LP3988、TPS7A25和 TPS745既满足此类要求、又具有出色的成本/性能。

但是、问题在于、由于客户计划在光电二极管传感器上使用 LDO、他提到在 CMOS 传感器关闭时、光电二极管可能会产生浪涌、 他希望 LDO 解决方案能够承受这种情况、而无需关闭。

我没有任何有关浪涌大小的信息、但 TPS745 (或  LP3988、TPS7A25)看起来适合此类应用吗? 如果没有、我们将非常感谢您提出一些器件建议。

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉将帖子分开、但我刚刚收到了有关此问题的一些新信息。

    客户表示在某些情况下浪涌最大值可能为-2V。

    还有人问我、如果我们有一些有关 CMOS 传感器应用的解决方案、这些解决方案可提供高 PSRR (浪涌问题除外)、  是否有任何器件建议?

    感谢您的帮助。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    我有几个问题、因为我不熟悉光电二极管应用的需求。

    Vout 或 Vin 上的浪涌发生在哪里?  

    当您提到浪涌可能为-2V 时、是低于正常工作电压的2V 电压下降、还是浪涌以 GND 为基准变为-2V?  

    关于 CMOS 传感器解决方案、我们拥有许多高 PSRR +低噪声 LDO、因此这取决于需求。 对于低电流应用、我建议使用 TPS7A20 (300mA)、对于高电流应用、我建议使用 TPS7A90/1/2 (500mA、1A、2A)系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

    感谢您的快速响应!

    浪涌发生在 Vout 上、-2V 以 GND 电压为基准。

    TPS7A20看起来非常好、我将与客户分享该信息。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    -2V 电压肯定是一个风险、因为大多数正电压 LDO 的绝对最大电压通常为-0.3V。 为了确保可靠运行、他们应该考虑添加一个保护二极管或者一些其他的东西来限制这个浪涌。