This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ77905可帮助检查原理图

Guru**** 2521850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134731/bq77905-bq77905-help-check-schematic

器件型号:BQ77905

你(们)好  

请帮助检查原理图、问题是  VTB 引脚、CHG、DSG 无输出电压。 我们已连接10K NTC。

我们不需要电流感应功能。 LD 引脚接地。 原理图未显示此修改。  

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Star、

    如数据表图9所示、对热敏电阻进行温度测量采样。 如果您使用仪表测量 VTB 引脚、则测量值约为0v。 如果您使用示波器检查信号、您应该会看到它大约每120ms 脉冲一次高电平。

    由于故障、DSG 和 CHG 很可能会被禁用。 根据电池的连接方式、电池连接期间可能会出现电压尖峰/骤降、这会导致器件进入 OV 或 UV、并由于恢复迟滞阈值而保持故障。 我建议从 BAT-开始连接电池、并在连接时注意瞬变。 请记住、在满足故障恢复条件之前、重置器件不会清除故障。  

    谢谢、
    Caleb