This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60252:TPS60252以3.55至4.2V 的输入电压驱动单个白光 LED。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60252, TPS92200, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130120/tps60252-tps60252-driving-single-white-led-with-a-vin-of-3-55-to-4-2v

器件型号:TPS60252
主题中讨论的其他器件: TPS92200LM36010

在输入电压为3.55至4.2V 的情况下、TPS60252能否通过3.1Vf 和20mA 控制一个通道上的单个白光 LED?(在 DMx 输入上)。  这是一个 LCD 背光应用

不清楚当 VIN 大于 LED 上的3.1V 时、电荷泵和电流源如何协同工作以在 LED 上生成3.1V 标称值。  了解 VIN > 3.55V 时电流源上的电压和电荷泵电压会有所帮助。 在设计之前、我需要知道它将起作用。

谢谢、

  DAX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DAX、

    我已经看过您的问题、但我需要先在 EVM 上进行评估。 然后将发送回复。

    您是否考虑使用降压 LED 驱动器? 我认为 TPS60252用于升压、其 Vout 应大于或等于 Vin。

    BR

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我理解您的说法、但 TPS60252数据表中显示"3.0V 至6.0V 输入电压范围"、还意味着该器件仅驱动每个端口一个白光 LED。  考虑到这一点、 与您一样、我不明白6V 输入电压如何能够以3.1-3.4V 的 Vf 驱动单个 LED、除非电流源上的压降增加 以进行补偿...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DAX、

    是的、你是对的。 尽管输入电压范围为3V 至6V、这意味着器件可以在该范围内工作。 例如、您可以使用输入电压等于5V 的此器件来驱动4个 LED、输入电压不超过 VF。

    如果您仅驱动一个 LED、这意味着输入电压也不应超过 LED VF。

    因此、当输入电压范围为3.55V 至4.2V 时、似乎最好使用降压转换器来驱动一个 LED。

    BR

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DAX、

    您还有其他问题吗?

    如果没有、我稍后将关闭此案例。

    BR

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    没有其他问题、但有一些反馈-如果数据表更清楚地说明了输入电压范围及其适用的 LED 配置、这将有所帮助。

    谢谢、

      DAX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、还有一个问题、您建议使用哪个器件来驱动单个白光 LED?

    谢谢、

      DAX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DAX、

    我认为 TPS92200是一个不错的选择。

    TPS92200

    BR

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Patrick、

    我应该已经添加、我们需要一个具有 I2C 接口的控制器来进行调光控制、因为我们没有可用于调光的引脚/PWM 控制器。

    谢谢、

      DAX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DAX、

    您可以使用 LM36010。  

    LM36010

    BR

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DAX、

    您还有其他问题吗? 如果没有、我稍后将关闭此案例。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、LM36010是升压器件、它能否在 3.1V LED 的3.55至4.2V 电压输入下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DAX、

    是的、LM36010可以在这种情况下工作。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick。

      DAX。