This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ29700原理图问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051794/bq2970-bq29700-schematic-question

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ25303J

大家好、  

我将 BQ29700用于一个项目、但是我对典型应用原理图有疑问。  

PACK+和 PACK-是什么意思? 这是电池还是电池充电器? 我已经阅读了数据表、但似乎找不到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tito、

    这些是到负载/充电器的连接、而不是电池。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    那么、它连接到电池充电器的 BAT 引脚是正确的吗? 我使用的电池充电器是 bq25303j。 目前正在尝试了解如何在它们之间建立连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tito、

    您打开了一个有关此主题的新主题、因此我将继续并关闭此主题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon