This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:I2C 自动地址检测0x08和0x18

Guru**** 2611745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052922/bq78350-r1a-i2c-automatic-address-detect-0x08-and-0x18

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1BQ76930

如果   我 想使用0x08和0x18、BQ78350-R1是否可以自动检测 BQ76930的地址? ( BQ7693003BTR /  BQ7693006BTR)?
我使用的是外部 2.5V LDO、因此我 不担心 3.3V 稳压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nati、

    不可以、BQ78350-R1A 将只与0x08器件通信。 这是在工厂定义的、无法更改。

    它将无法与0x18部件通信。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon