This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:EN 阈值

Guru**** 2392275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134768/tps82130-en-threshold

器件型号:TPS82130

大家好、  

我的客户希望达到 Vin 上升阈值= 8V 或8.5V、Vin 下降阈值= 5V 或4.5V。  

但根据数据表、 最小 VIH=0.9V、 最大 VIL=0.3V、因此我们应该将该值用于设计、否则无法实现上述值。  但典型 VIH=0.9V、典型 VIL=0.45V、差异不大。  

 

是否存在 VIH 和 VIL 值的分布数据?  如果差异不大、我们可以参考分配进行设计吗?  

2.电流阈值满足1.8V I/O JEDEC 要求、对吧?

  内部电路只是用于设置高低阈值的逻辑比较器电路、对吧?  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1、分布图仅取自25°C、我们无法保证整个工作温度范围的数据。 分布数据可能因不同的样本批次而异。 您无法参考设计的分布数据。 TI 仅保证典型值。 我们需要 NDA 文档来与客户共享分销数据。

    2.您的意思是1.8V I/O JEDEC 要求是什么?  

    3、是的、

    谢谢、

    Nancy