This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:SN2040:通过 CHG 引脚检测电池充满事件。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132224/bq24040-sn2040-detecting-battery-full-event-through-chg-pin

器件型号:BQ24040

大家好!

我们的设计中包含一个 SN2040充电器 IC。 首先、我想知道的是、这是否是当前现有 BQ24040 充电器 IC 的祖先。 您能帮我解决这个问题吗?

以下是我们系统中充电器的使用方法:

   

我们的主机 MCU 通过 PG CHG 引脚与充电器连接(有内部上拉电阻器将其连接到3.3V)。 我们还有一个 LED 驱动器、用于播放电池充电和电池全模式。 当然、我们知道 LED 驱动器+其余系统负载的电流消耗应低于终止阈值电流。 通过 ISET 引脚上的13K 电阻器将充电电流设置为~40mA。 充电终止电流通过 PRETERM 引脚上的2K 电阻器设置为充电电流的10%(即~4mA)。

我们能够正确检测充电器连接和充电过程开始的时刻。 PG CHG 引脚均变为低电平。 之后、即使我们关闭 LED 驱动器并最大限度降低系统负载的电流消耗、我们也无法可靠且一致地检测电池充满事件(PG 保持低电平、CHG 从低电平变为高电平)。


对于 CHG 引脚行为、我们是否缺少任何东西? 即使充电电流低于终止电流、有时 CHG 也会保持低电平。 这应该是什么原因? 例如、是否需要始终从阶段2或阶段1开始充电过程(请参阅下图)、以确保 CHG 引脚正常运行?

非常感谢您投入宝贵的时间和精力。 期待收到您的回复。

此致、

博扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过读取一些线程(例如 、这个线程)可以发现、如果发生以下情况、CHG 引脚可以保持低电平:

    1. TS (NTC)引脚指示过热情况。 充电暂停、CHG 引脚保持低电平。
    2. 如果电池放电稍微过小、则可能会触发充电条件。

    我们将 NTC 替换为固定的10K 电阻器。 此外、通过监控流入/来自电池的电流、我们可以清楚地检测:

    • 恒定电流(CC)充电模式、充电电流恒定且等于~40mA (如预期)
    • 恒定电压(CV)充电模式、充电电流开始从~40mA 降至~0.1mA。 由于某种原因、当充电电流降至终止电流(~4mA)以下时、CHG 引脚保持低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    需要检查的几件事:

    1) 如果 CHG 引脚保持低电平、表示正在充电、则表示单元未终止充电。  请注意、CHG 引脚只会在第一个充电周期内变为低电平、而不会在充电期间变为低电平。

    2) 单元未终止充电。 尝试将端接从10%增加到20%(10k 至20k)、问题可能是在低电流时出现容差堆叠。

    ---- 端接去毛刺脉冲时间为29ms、在这段时间内、电流必须保持在端接电平以下。  我们已经看到脉冲负载会阻止其他系统上的终端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回复。

    关于您的观点:

    1. CHG 引脚变为低电平没有问题。 每次连接充电器时、CHG 都会按预期变低。
    2. 我们很难更改定义端接电流的电阻器。 我们目前正在电路板上使用0201电阻器。 我们可以购买 BQ24040EVM 模块 并使用它。 但是、在我们这么做之前、我们想知道 BQ24040SN2040是否 完全兼容。 你说什么?

    感谢您的预约、我们知道大约29ms 的终止 Deglich 时间! 我们当前未使用任何脉冲负载。 我们的 LED 驱动器已关闭、主机 MCU 处于睡眠模式。

    此致、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bojan、

    BQ24040应用作 SN2040的引脚对引脚替代产品。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    是否知道为什么我们的 CHG 引脚即使充电电流低于终止电流也保持低电平?

    昨天晚上、我离开充电器为电池充电一夜。 我在早上注意到 CHG 变为高电平、但这可能是由于10小时安全计时器。  

    此致、

    博扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,博扬

    上述夜间测试点指向设备未检测到充电完成情况、电流下降到终止级别并设置充电完成。

    端接由前置引脚上的电阻器设置、该引脚是一个电流源、将产生与电阻器值成比例的电压。   

    当 ISET 引脚上的电压等于术语充电完成时的电压时、该位被置位。  

    ISET 上的电压与输出电流成正比、该比率约为1至350。  但是、随着充电电流降低、精度会降低端接点的精度。  

    我怀疑这是您看到的问题、增加端接点可能会解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    过去几天、我们一直在使用充电器。 根据您的建议增加一点位终止阈值电流是合理的。 我们将在下一批 PCB 中实现这一目标。

    然而,似乎还有其他问题是问题的根源。 即使我们使用40mA 的充电电流和10%的终止电流、只需断开电池并再次连接、即可对电路板进行电源循环、这似乎可以解决充电器 IC (SN2040)的问题。 充电器能够检测电池充满事件并将 CHG 引脚从低电平切换为高电平。

    您是否知道 SN2040为什么有时会卡住以及为什么对电路板进行下电上电会使其恢复正常工作?

    我们能否将充电器的 TS 输出连接到主机 MCU、并在每次检测到充电器 IC 卡死时将 TS 引脚拉至低电平一小段时间来禁用和重新启用充电?

    此致、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,博扬

    [引用 userid="460502" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132224/bq24040-sn2040-detecting-battery-full-event-through-chg-pin/4208177 #4208177"]您是否知道 SN2040为什么有时会卡住以及为什么电源循环电路板会恢复正常工作?

    当电源循环且 SN2040设定充电完成时、我怀疑电池电压高于再充电检测阈值(4.1V)。  此时、CHG 将升高、充电竞争。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    我们尝试在重新开始充电之前对电池进行正确放电。 无论如何、我们会在我们的主机 MCU 中睡眠之前检测到 PG 和 CHG 线路都变为低电平。 之后、CHG 线永远不会变为高电平来唤醒主机 CPU。

    时间内将 TS 线路拉至低电平是否有助于充电器自行复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,博扬

    是将 TS 下拉为低电平将重置器件、释放将开始充电。 CHG 引脚也将作为第一次充电、该引脚在充电时将变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    最后一个问题... 为了实现复位效果、我们应该将 TS 线路保持在低电平多长时间?

    此致、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,博扬

    [引用 userid="460502" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132224/bq24040-sn2040-detecting-battery-full-event-through-chg-pin/4210753 #4210753"]为了实现复位效果,我们应该将 TS 线路保持在低电平多长时间?

    保持线路 TS 线路处于低电平100us 以进行复位。