This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:Istartup 规格确认

Guru**** 1857650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052409/ucc28600-istartup-spec-confirm

器件型号:UCC28600

大家好、

客户需要较小的待机功耗、因此需要使用较大的 RSU 来覆盖200V-1000V 输入。

以下是有关 UCC28600的令人困惑的项目;请在以下链接中查找相关问题:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003451/ucc28600-highest-start-up-voltage-consult 

根据我的理解、RSU 是 待机功耗和上电延迟之间的折衷;而较大的 RSU 影响只是 RC 时间常数会很大。

但在 UCC28600数据表中、EC 表中有一个 Istartup 规格。

那么,我们是否可以假定典型值为12uA 作为建议,并确保我们的 Istartup 不超过25uA 是可以接受的,对吧?

谢谢。

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia:

    ISTARTUP 是为 VDD 充电时所需的充电电流、VDD=VUVLO-0.3V。 因此、规格。 这意味着 VDD 可充电至12uA (典型值) 对于某些临界情况、所需的 ISTARTUP 为25uA。  因此、设计理念是设计通过 RSU 的充电电流等于或更高25uA、以确保 VDD 可以在 最低输入电压下充电。  

    谢谢。  

    此致、  

    许惠仪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    感谢您的回复、

    只需澄清一下、在 VDD 充电至 Vdd UVLO 阈值13V 后、IC 不应启动。 在这个启动时序上、如果 Vdd 电容器能够支持这个 Istartup、这是可以的;  为什么需要 RSU 来满足最大启动电流要求。  

    如果我的应用需要200V 至1000V 的宽输入范围、并且需要低待机功耗、我可以使用1000V 来计算 RSU 吗?

    谢谢。

    此致

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia:

    请参阅下图。 它可能会帮助您更轻松地理解它。  

    ICHARGE 通过 VBUS 提供、受 RSU 限制

    ISTARTUP 是为 VDD 充电所需的 IC 电流。  

    ICHARGE 应高于 ISTARTUP、以确保 CVDD 将被充电。  

    由于 VCVDD 在 IC 启动前等于 VDD、因此 CVDD 不能支持到 IC 的 ISTARTUP。  

    CVDD 应在电源进入辅助扫频之前支持足够的 IDD。  

     因此、如果您的应用需要宽输入范围、我仍然建议您计算 RSU、因为输入为200V、以支持足够的到 VDD 的充电电流。  

    如果您还需要更低的待机功耗、可以参考使用电容分压器来降低 RSU 的功率损耗的 PMP5067。  

    PMP5067参考设计| 德州仪器 TI.com

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    很清楚、非常感谢。

    谢谢

    此致

    Mia