This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27741-G1:BQ27741EVM 无法正常工作

Guru**** 2382340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27741EVM, BQ26500, BQSTUDIO, BQ27741-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131911/bq27741-g1-bq27741evm-is-not-working

器件型号:BQ27741-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27741EVMBQ26500BQSTUDIO

大家好、


几 个月前、我购买了 bq27741EVM、并尝试运行该 EVM 并将其用于电池组。

根据用户手册、我已经完成了。 但遗憾的是、我未能成功学习和准确使用 BQ27741。

我按照以下链接执行了类似操作:

https://blog.fearcat.in/a?ID=00550-5997a477-f62f-4dd2-88c2-5a06bdd00eff

 

现在我有3个 EVM。 它们的行为方式不同

 

第1个。 开始充电、大约2小时后充电电流下降、然后停止充电。

NO2. 切勿开始充电、仅进行放电

第3号。 开始充电、但不要达到3.8V 的充电电压(4.2V)

 

-电池类型:

1- SONONI-US18650VTC5A-36V-2600mAh 锂离子电池

2 - muRata-US18650VTC6-36V-3000mAh 锂离子电池

-充电器类型(恒定电流、恒定电压)

-设置

所有参数均为默认值、但

设计容量:2600

设计能源:2600*3,7

Chem-ID:2161

 

我有全部3个日志文件中的一些。

对于在本案例中有一定经验的每个人、 请帮助我。

此致
Esmaeel Heidari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSG 和 CHG FET 的状态是什么? 如果两者都打开、则电量监测计不控制电池何时停止或开始充电(充电器和负载控制此情况、电量监测计只是被动测量)。

    如果 DSG 和/或 CHG FET 关闭、则需要检查您选择的保护设置是否由于系统中的保护条件而跳闸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    感谢您的回答
    DSG 和 CHG FET 不会同时导通(之前仅导通一次或2次)。


    标志向您显示 CHG 和 DSG 的状态
    我将在此处发送配置和日志数据:
    时间戳、            控制、控制状态、温度、电压、标志、平均电流、内部温度、充电状态、电池组配置、
    2022-08-22 08:44:01.988、0x2161、0x001D、       27.7、        2985、0x0106、0、              25.0、                0、             0x0171、
    (笑声)
    2022-08-22 08:45:22.215、0x0108、0x000B、       29.6、        3130、0x0186、689、             26.7、                1、             0x0171、
    (笑声)
    2022-08-22 09:02:29.661、0x0108、0x000B、       27.9、        3261、0x0186100、             25.1、                7、             0x0171、

    [引用 userid="7020" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131911/bq27741-g1-bq27741evm-is-not-working/4200671 #4200671"]如果两者都打开,则电量监测计不控制电池何时停止或开始充电(充电器和负载控制此情况,电量监测计只是被动测量)。

    您会解释得更多吗?

    谢谢

    (笑声)

    充电电压 4200 MV
    锥形电流 100 mA
    最小锥形容量 25 毫安时
    锥形电压 100 MV

    设计电压 3700 MV
    初始待机 -10 mA
    初始 MaxLoad -500 mA
    CC 阈值 900 毫安时
    设计容量 26600 毫安时
    设计能源 9620. MWh
    SOH 负载 I -400 mA
    DSG 电流阈值 60 mA
    CHG 电流阈值 75 mA
    退出电流 40 mA
    DSG 放松时间 60 S
    放松时间 60 S
    放松时间 1 S
    最大红外校正 400 MV
    Qmax Cell 0 1000 毫安时
    更新状态 4. 数字
    V at Chg Term 4200 MV
    平均 I 上次运行 -299 mA
    平均 P 上次运行 -1131 mA
    Delta 电压 2. MV
    t RISE 50 数字
    t 时间常数 1000 数字
    化学 ID 2161. 标志



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统中保护器(HW 和 FW)的状态是什么?

    [引用 userid="532278" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131911/bq27741-g1-bq27741evm-is-not-working/4201847 #4201847"]您是否会解释更多内容?

    bq27741是一款具有硬件和固件保护器的监测计。 测量仪表部件"只是"一个测量设备。 它不会控制任何电流、因此在充电停止或放电停止时不会受到影响。

    保护器件能够控制电流、因为它控制两个 FET、一个放电 FET 和一个充电 FET。 这些规则很复杂、并在数据表(HW 保护、 www.ti.com/.../slusbf2c.pdf) 和用户指南(FW 保护、 www.ti.com/.../sluuaa3.pdf)中进行了说明。 监测计使用命令 4.2.10保护器状态:0x6D 和 4.2.16保护器状态:0x78报告保护器的状态。

    如果保护器禁用一个或两个 FET、则会影响电池的输入/输出电流。 请查看数据表中的"工作模式"、图10和 用户指南中的5.3.1.3过热保护阈值、延迟时间和恢复、以确保您的系统未进入 bq27741保护器关闭一个或两个 FET 的状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了所有日志、这两个寄存器始终是恒定的、就像这样。

    保护器状态:0x02 ->正常

    保护器状态: 0x00 -->   
    CHG_OFF =用于禁用充电 FET 的固件覆盖:
    1 =充电 FET 关闭

    0 =对 FET 充电

    DSG_OFF =用于禁用放电 FET 的固件覆盖:

    1 =放电 FET 关闭

    0 =放电 FET 导通

    这意味着我应该更改保护器状态? 还是正确的!!

    我已检查5.3.1.3过热
    在所有日志中、温度都低于30°C

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、两个 FET 都始终处于开启状态? 在这种情况下、问题似乎是充电设置。 您确定充电器工作正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的上一个设计中、我们使用了 BQ26500 (无保护)、我使用的是最后一个与最后一个电量监测计一起工作正常的充电器。

    在本例中、我完成了以下操作:
    像手动一样连接 HWS (sluah1.pdf)
    打开充电器

    打开 Bqstudio 1.3.101

    配置数据存储器
    设计容量:2600、设计能量:9625、化学 ID:2161、

    根据 bq27741-G1数据表中的工作模式(临19):()
    正常:CHG 和 DSG 应该打开、但这不会发生。

    我已经阅读了 TI 的多份文档、但遗憾的是、我不清楚此电量监测计的正常运行情况。
    它们是如何实现的:硬件连接、必要的配置、软件以及结果? (仅用于正常操作)

    我读过几次这些文件,但是...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件事
    当充电器打开时:

    BATT 电压:3.3V、

    标志:CHG 被置位(红色)、DSG 未置位(绿色)
    但的电压
    CHG 引脚为:1.5至2V
    DSG 引脚为 :0.7V

    不再收费!!! (CHG&DSG MOSFET 的栅极电平应约为6伏)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHG SET 表示监测计可实现快速充电。 DSG 未设置表示监测计未检测到放电。 因此、这看起来不错。

    请按照 TRM 中的说明运行 FET 测试、并监控 CHG 和 DSG 引脚以检查这是否实际工作。 否则、监测计可能会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。 其中一个电量监测计损坏。

    我已经看到:“电量监测计位于电池组内或带有嵌入式电池(不可拆卸)的系统主板上。”
    我在新的情况下尝试了新的电量监测计。

    我使用过:
    一节5300mAh 锂离子电池(Boston Power、Swing 5300)
    更改 设计容量、设计能量、SOC1设置 THR、SOC1清除、SOCF 设置、 SOCF 清除、化学 ID、

    我假设它应该在我打开充电器时充电、并在我连接负载(10欧姆)时开始放电。  
    当我使用负载时、它正在工作(CHG 和 DSG 引脚为6伏)当 BAT 电压达到3伏时、保护器会断开负载。
    大约5小时后、我打开充电器并从电路中移除负载、但充电未开始(  (CHG 引脚为6伏、DSG 低于1伏)

    我很困惑
    我希望它能在这个州工作!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 CHG FET 仍然导通、则如果充电器确实导通、系统(监测计+ DSG 和 CHG FET +充电器+电池等)仍将充电。 无论 DSG FET 是否关断、因为 DSG FET 仅在一个方向(放电)关断、但在充电方向有一个体二极管、只要 CHG FET 导通、即使 DSG 引脚低于1V、也没关系、 充电电流通过 DSG FET 体二极管和传导 CHG FET (CHG 引脚= 6V)从充电器流向电池的路径。 监测计将检测到有一个充电电流流经感测电阻、如果该电流高于 CHG 电流阈值、它将导通 DSG FET 以保护体二极管。

    您是否确定您的充电器已实际打开? 如果是这样、那么当 CHG 引脚= 6V 时、将有一个充电电流进入电池。