This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161:为什么每通道 LED 电流为20mA?

Guru**** 2516220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052381/tps61161-why-the-led-current-per-channel-is-20ma

器件型号:TPS61161

各位专家、您好!

TPS61161电流限制为700mA、但 TI.com 的产品文件夹中介绍了每通道 LED 电流为20mA

N 沟道 MOSFET 电流限制之外还有其他限制吗?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hideki

       700mA 电流限制 是指集成开关 FET 可达到的峰值电流。 在正常运行中、我们将使用较低的开关电流来防止 FET 损坏。 基于这一考虑因素和其他散热注意事项、建议的每通道 LED 电流为20mA。