This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R150:硬开关开关开关损耗计算

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052496/lmg3410r150-hard-switched-switching-loss-calculation

器件型号:LMG3410R150

您好!

数据表提供了开关能量损耗图。 这是总开关能量损耗、还是需要将 栅极驱动器和输出电容的损耗添加到此值? 此外、给定的两个 FET 或一个 FET 的开关能量数据是多少?

如果它是总损耗、那么开关损耗可通过= E (UJ、在 IRMS 上)*频率* Vin/Vtest (400V)计算得出

输出电容损耗将=(输出电容* V)过压*频率的积分

栅极驱动器损耗为= Qg*VG*Freq

我是对的吗?

该器件的 Qg 是多少?

谢谢、

Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaury、  

    数据表中给出的能量损耗数字同时考虑了"重叠"损耗和 C_OSS 开关损耗。  

    要找到总损耗、您需要增加栅极驱动器损耗。 LMG3410R150的栅极电荷约为11nC。  

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John!