This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:热阻问题

Guru**** 2796235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134628/tps54326-thermal-resistance-questions

器件型号:TPS54326

您好、专家、

结至外壳电阻有问题、要查看数据表、JC (顶部)为58.1 C/W、大于 JA 46.1 C/W、这是否合理? 如果是,我是否可以知道为什么 jc >JA?  

一般而言,应为 JA)>JC。  

我看到了另一个参数 JC (bot)、如果客户需要结至外壳电阻、我们建议客户使用哪一个参数? JC (顶部)还是 JC (机器人)?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这种情况偶尔发生、因为测试是单独的且不相关的。  Theta-JA 假设对流环境为4层 PCB、因此大部分热量通过外露焊盘消散到电路板中。  Theta-jc (顶部)假设在封装顶部有一个单层 PCB、具有无限散热器、旨在将所有热量强制传递到封装顶部。   

    两个不同的 Theta-jc 值与封装的两个不同表面相关。  Theta-jc (底部)是从芯片到外露焊盘的热阻。

    谢谢、
    模块