This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:降压/升压电流限制(什么用途?)

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052628/lm3549-buck-boost-current-limits-what-for

器件型号:LM3549

寄存器0x15

ILIMIT 寄存器设置降压/升压转换器电流限制值。

数据表没有提到这些值的使用?  即、当器件最大只能提供700mA 电流时、为什么将电流限制为2A?

请告知降压/升压电流限制的用途是什么。  这是性能问题还是安全问题?  即降压/升压电感器的电流限制?

此致、

Kilroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kilroy:  

    在以下主题下还讨论了电流规格: LM3549输出电流限制 和 LM3549输出电流设置

    我注意到您对此器件有许多问题。 您可以联系 TI 的当地团队并申请一组评估板。  

    我们在该论坛上提供了一个软件 LM3549.exe: LM3549.exe 下载 以配置寄存器和 EEPROM。

    此致、

    Aaron Bing