This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79612-Q1:BQ79612-Q1

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134737/bq79612-q1-bq79612-q1

器件型号:BQ79612-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

尊敬的 TI 支持团队:

   我收到了 TI 根据 bq79612数据提供的扩展数据表,我根据自主内部电池平衡模式有疑问:

1.此算法是否仅在充电或存储中运行?  (bq79612没有系统分流器,因此它没有与电流相关的信息)  

2.我是否可以设置阈值电芯电压+计时器以运行并平衡奇数/偶数电芯?

3. IC 默认对所有电池进行均衡?

4.在自主内部电池平衡模式下,外部控制器的任务是什么?

5.如果示例中除 一节  电池3.6V 外的所有电池4.15V,IC 应如何反应--> IC 的反应是什么 ?   

6.货架期(存储)失衡开始增加--> IC 如何反应?

B.R

Alexander Burtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    电池平衡将在每个通道上运行一段固定的时间、或直到该通道上达到设置的 VCB 阈值。  

    是的、您可以同时启用阈值电池电压和计时器、并且在写入 BAL_GO 和 AUTO_BAL 位后、它将根据 BAL_CTRL1中的设置平衡奇/偶电池。

    IC 将通过 CB_CELL16_CTRL 寄存器平衡 CB_CELL16_CTRL 中启用的任何电池。

    我不确定您的意思是外部控制器、您是指 MCU 吗? MCU 将需要调度平衡周期。 AUTO_BAL 仅处理计时器、电压阈值和偶数/奇数占空比的跟踪。 由 MCU 正确安排电池平衡周期。

    如果所有电池为4.15V、一个电池为3.6V、则行为将基于用户定义的参数。 假设3.6V 处于或低于客户设定的电压阈值、则3.6V 电池将停止平衡、而所有其他电池将继续保持平衡、直到计时器经过或达到阈值。

    IC 不会自动响应或启用电池平衡。 这必须由 MCU 启动。

    谢谢、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Geof,

      感谢您的快速响应,根据自主平衡模式,还有几个问题。

    1.如果 bq 配置为:仅2.45V-4V,电压范围会终止平衡。

    2. 可以从任何电芯电压开始平衡 ,计时器 至少应配置为必需的?

    通过  GPIO 电阻器实现平衡的目的是什么?

    4.  我是否可以选择奇数/偶数电池平衡频率?  

    5.   是否有任何 MCU #次切换#CELL 的寄存器反馈 ?

    6. bq76PL455A 中的平衡-非平衡变压器仅在没有 VCB_THRESHOLD 端接的情况下是相同的?

    B.R

    Alexander Burtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    正确。 2.45V - 4V、阶跃为25mV。

    计时器是必需的。 IC 对起始电池电压没有要求。

    电流过 GPIO 电阻器? 您是指模块平衡吗? 通常、系统具有多个模块和多个 BQ 器件。 每个独立 IC 将平衡连接到该特定 IC 的电池。 模块平衡是平衡其他模块与其他模块的方法。

    您可以在 BAL_CTRL1中选择占空比。 例如、如果您设置 Duty = 0x01、则器件将每10秒在 evens 和 dODDS 之间切换。

    否 该器件可以报告剩余的平衡时间。 使用初始设置的计时器、剩余的平衡时间和占空比、您可以估计它被切换的次数。

    谢谢、

    Geoff