This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:在给定的固定输出电压和输入电压范围内的最大负载电流

Guru**** 2533950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052290/lmr62014-maximum-load-current-for-a-given-fixed-output-voltage-and-input-voltage-range

器件型号:LMR62014

您好!

我将验证我是否正在解读 LMR62014数据表中有关最大负载电流的图22。

我的输出电压为9或10V。 我的输入电压范围为5.5V 至8.4V。

 根据下面的最大负载电流图、  

最大负载电流:输入电压=5.5V 时为~900mA;输出电压=10V、这是正确的吗?

当输入电压高于6V 时、情况如何? 由于 Vout = 10V 的图在6V 停止。  

升压转换器的条件是什么(电感器尺寸、PCB 布局/热性能注意事项、二极管选择)、以便能够获得与下图相同的负载电流限制

包括安全因素在内、当输出 电压为9V、输入电压范围为5.5V 至8.4V 时、我的最大负载电流应该是多少? 我在原理图中的电感值为6.8 μ H。  

谢谢、

Deniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel

     最大负载电流取决于转换器开关电流限制和电感器电流值。 当输入电压为最小值且输出电压为最大值(Vin=5.5V、Vout=10V)时、会发生最坏的情况。 您对图22的理解。 正确、 最大负载电流:Vin=5.5V 时为~900mA;Vout=10V、这是最差的条件。

    此最大负载电流主要与开关电流限制和电感器值有关。 开关电流限值可通过以下方式获得:

    可 通过图16估算 eff。   数据表的计算负载电流部分显示了详细计算。 对于6.8uH 电感器、电流纹波将大于 EVM 上使用的10uH、因此最大负载电流可能会略低。 为安全起见、所有计算都应留有足够的裕度。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的快速响应。 如果我的最小输入电压为6V 而不是5V 或5.5V、如何估算输入电压高于5V 时所需的开关电流?

    对于图16中的效率与负载电流间的关系图、根据 Vin=5V 和 Vout=12V 的图、我看到最大负载电流为~550mA。

    以下假设是否有效:

    1、输入电压大于5V 且输出电压= 10V 时、效率将更高

    2.当输入电压大于5V 且输出电压=10V 时、最大负载电流将更高。 我将其基于图12至图13中最大电流的跳变。 在固定5V 输出电压下、当 Vin 从3.3V 增加到4.2V 时、负载电流图的尾端从600mA 增加到1200mA

    数据表的计算负载电流部分和图21中的占空比公式得出的

    我根据以下输入参数计算了最坏情况下的最大负载电流

    VIN = 5V

    Vout = 9V

    eff = 80%

    计算的占空比=~0.5556

    图21中的 SW 电流限制=~2250mA (55%占空比、Vin = 5V)

    f = 1.6MHz

    L = 6.8 μ H

    Vsw =~0;80%的效率补偿为0吗?

    I、LOAD (max)来自公式10:943mA。

    由于我使用的是最坏的情况、943mA 实际上是对我希望从升压转换器汲取的最大负载电流的准确估计、包括安全系数、电流纹波和热注意事项(功率降额)的裕度吗? 尽管我的输入电压范围是5.5至8.4V、但943mA 还是可以为我的系统设置一个良好的限值?  

    谢谢、

    Deniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:  

    我认为您的计算 基本上是正确的。 另请注意、当负载电流较大时 、效率将较低。 因此、如果 Vin=5V、我认为900mA 可以、请为此留出足够的裕量。 如果 Vin=5.5V、则该电流可能更高、943mA 可以。

    此致、

    俞宗怡