This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:5V 耐压输入

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052547/tlc59116-5v-tolerant-inputs

器件型号:TLC59116

在数据表的第1页、我看到"5.5V 耐压输入"、但在第7页、我看到 AMR 的输入为 Vcc+0.4V。

我可以使用具有3.3V 电源和5V 总线电压的 TLC59116吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对于输入引脚、我们不建议将其设置为高于 Vcc+0.4V。 我认为您最好对电源和总线使用5V 电压。