This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:关于 VOUT 输出

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133838/tps22975-about-vout-output

器件型号:TPS22975

您好!

我想向您询问有关 TPS22975器件的信息。
如果在施加到 VBIAS 的电压稳定之前对 VIN 加电、是否会有一个到 VOUT 的电压输出?
我认为 VOUT 输出由 ON 引脚阈值决定。
如果 ON 引脚设置为"L"、则在上述条件下是否会输出电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 ON = HI、则器件可以传递输入电压、但其运行方式可能不符合预期。 例如:如果您的 Vbias < 2.5V 且 VIN > 0V、则可能通过 VIN、但没有 CT 选择的压摆率时序。

    在导通= L 的情况下、尽管 Vbias 不稳定、但它不会通过 VIN。 导通电压需要大于 1.2V 才能传递输入。 在启用器件之前、请确保 Vbias 有效。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    如果 VBIAS 上升速度快于 VIN、输出电压的开/关是否仍取决于 ON 引脚的电压电平?
    由于它超出了数据表中描述的建议工作范围、我认为它超出了保修范围、但请告知我以供参考。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    无论 VIN 和 VBIAS 是什么、如果 ON 保持在低电平、器件都不会打开并传递输出。 我将为您提供接受和不接受行为的示例:

    1、VIN 上升至5V、VBIAS 上升至5V 、 然后 ON 变为高电平。 这是可以接受的、因为  当 VIN 和 VBIAS 无效时器件未启用

    2. VBIAS 上升到5V,VIN 上升到5V,  然后 ON 变为高电平。 这也是可接受的、也是理想的情况。 当器件导通时、VBIAS 必须与 VIN 电压相同或更高、以便推荐器件运行。

    3、VIN 升至5V、然后 ON 变为高电平、 然后  VBIAS 升至5V。 由于  在 VBIAS 有效前导通->高电平以及在运行期间 VIN > VBIAS、这不在建议运行范围内。

    如果您有任何问题、请随意重新打开主题。

    此致、

    Kalin Burnside