This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:TPS61326A 不支持 Webench

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052420/tps61322-webench-not-supported-with-tps61326a

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件:TPS61021A

Webench 不会使用 TPS613226A 生成设计-为什么不生成?

Webench 建议使用 TPS61021/22/23、但我想使用 TPS613226A、因为它非常适合我的设计

我的规格是单节 AA 电池(输入电压:1.2 - 1.5V)

输出电压:3.6V

输出电流:0.5A

请发表评论

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenka、

    感谢您的联系。 TPS613226A 的电流限制太低、无法在您的应用中使用。 请参阅 EC 表中的以下规格。 如您所见、最小峰值电流限值为750mA。 考虑到200mA 的典型电感器电流纹波、这意味着最小电流限值为750-200/2=650mA。 对于1.2V 至3.6V 的输入电压、它可以输出的最大输出电流仅约为150mA。

    我不建议您在此应用中使用 TPS613226A。 您可以在设计中考虑 TPS61021A。

    -文豪